03.01.2023 19:13 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 751 Bewertung: (48) |
Ich kann die Datei öffnen, es ist also vermutlich was bei Dir schief gelaufen. Die Datei muss z.B. *.lsc heißen (oder nur ein Tippfehler?). PS: Die Datei ist für eine LOGO 8.3. PPS: DateianhangDrehzahl einstellen.zip (250 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 01/03/2023 19:14:19Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 01/03/2023 19:16:54 |
|
03.01.2023 20:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 33857 Bewertung: (4210)
|
Tja, da ist es wieder, das Problem mit der "angeblichen" Abwärtskompatibilität. Das umgestellte Programm auf FS4 ließ sich tatsächlich V8.2.1 nicht öffnen. Also wieder mit 8.3 geöffnet, leeres Diagramm erstellt und alles rüberkopiert, abgespeichert. Dann lässt es sich mit V8.2.1 öffnen. DateianhangDrehzahl einstellen_FS4.zip (165 Downloads) |
18.01.2023 20:35 | |
Beigetreten: 01.01.2023 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe soweit alles hin bekommen. Nur die Betriebsstunden ärgern mich. Ich habe mich an der Variante von fmd versucht. Die Betriebsstunden sollen in h mit 2 Dezimalstellen angezeigt werden. Wenn ich die HMI auf 3 und PLC auf 5 setze, bekomme ich bei 15min Laufzeit 0,9h Dezimal angezeigt. Kann mir bitte jemand erklären, wo mein Fehler liegt und wie ich diesen beheben kann. vielen Dank Roger DateianhangAbsaugung 1.0 HMI.zip (188 Downloads) |
Folgen Sie uns auf