29.01.2023 20:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 2222 Bewertung:
|
Hallo Qurin,
bei der Übernahme in ein UDF gibt es noch was viel wichtigeres zu beachten ! Bekanntlicher Weise können nur 100 Blöcke in einem UDF platziert werden. Dabei orientiert sich LSC an den Blocknummern. Wenn bei einem Block die Nummerierung über 100 ist, so kann er nicht in ein UDF kopiert werden. Obwohl weniger Blöcke vorhanden sind, erscheit die folgende Fehlermeldung: Wer dieses selber ausprobieren möchte, kann gern das sinnfreie Programm im Anhang herunterladen. Gruß Ella_68 DateianhangSinnfrei-Test.zip (111 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf