30.01.2023 10:43 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Hallo ZWIN91, die Anzeige U/min gibt es als Standard nicht in der APL. Mit der Kennzahl 1085 wird die englische Abkürzung rpm, also Umdrehungen pro Minute angezeigt. Alle Kennzahlen findest du im Handbuch PCS 7 Advanced Process Library im Kapitel Maßeinheit auswählen. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.01.2023 10:59 | |
Beigetreten: 08.09.2019 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
|
Folgen Sie uns auf