09.03.2023 19:10 | |
Beigetreten: 23.09.2013 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hier ist die "alte" Version, erstellt unter LWE 1.0.0
DateianhangGH12.zip (88 Downloads) |
09.03.2023 19:13 | |
Beigetreten: 23.09.2013 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Und hier das gleiche Projekt, gespeichert mit dem LWE Version 1.1.1. Diese Projekt lasst sich aber weder auf SD-Card speichern, och in das BM downloaden. DateianhangGH12_new1.zip (73 Downloads) |
09.03.2023 19:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Speichern kann ich das Projekt auf Festplatte. Übertragen auf die LOGO! und damit auf die SD-Karte in der LOGO! nicht. Ich habe gesehen, dass in der Tag-Tabelle "Hyroglyphen" sind, sprich deutsche Umlaute durch irgendetwas ersetzt. Ich würde dir vorschlagen, starte einen Support Request und bitte Siemens, dass Projekt zu überprüfen. |
Folgen Sie uns auf