11.03.2023 08:14 | |
Beigetreten: 10.03.2023 Letzter Bes: 09.05.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Wo finde ich die neuste Version habe erst neu angefangen zu programmieren |
11.03.2023 08:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 33857 Bewertung: (4210)
|
Der LWE V1.1.1 ist Bestandteil des Service Pack 1 für LSC V8.3. Wenn du das Service Pack installierst, wird auch (wenn gewünscht) der LWE V1.1.1 installiert. Der LWE V1.1.0 muss aber vorher deinstalliert werden. Download und Installationshinweise für LOGO! Soft Comfort V8.3 Service Pack 1 |
11.03.2023 08:56 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 2275 Bewertung: (99) |
Hallo Penepole, willkommen im Forum, hier im Forum gibt es für Dein Projekt schon einige Anregungen und Hilfen. So zum Beispiel "Werte-Ketten Schiebe-"Register" mit Werten oder "Balkendiagramm für Tendenzen für LWE erstellen" vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Ella_68 |
11.03.2023 10:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 33857 Bewertung: (4210)
|
Hier mal ein Beispiel für eine LOGO! 8.2 und den LWE V1.1.1. Du musst im LOGO!-Programm nur die Hardware auf LOGO! 8.3 umstellen. DateianhangPenelope.zip (147 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/11/2023 10:49:37 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf