13.03.2023 13:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Wie kann eine Produktvermessung mit der S7-1200 realisiert werden? Eine Produktvermessung mit einer S7-1200 kann unter Zuhilfenahme von schnellen Zählern realisiert werden. Jede S7-1200 verfügt über schnelle Zähleingänge, welche über Signalboards ergänzt werden können. Eine CPU-spezifische Übersicht in Bezug auf die HSC Funktionalitäten findet sich in der Dokumentation des S7-1200 Automatisierungssystems. Im Applikationsbeispiel S7-1200: Anwendungsbeispiele für schnelle Zähler (HSC) wird detailliert auf mögliche Anwendungen, unter anderem auch auf Vermessung von Produkten, für HSC eingegangen. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf