19.08.2021 12:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Häufig erreichen uns Fragen wegen des Uploads eines Projektes von einer Steuerung auf das Programmiergerät in Bezug auf die verschiedenen Versionen des TIA Portals und STEP 7. Generell muss man wissen, mit welcher Version des STEP 7/TIA Portal das Projekt auf der Steuerung erstellt und geladen wurde. Mit der gleichen Version muss das Projekt von der CPU anschließend auf das Programmiergerät geladen werden. Erst danach kann eine Hochrüstung des Projektes erfolgen. Ein konkretes Beispiel: Auf einer S7 1500 wurde ein Projekt mit der STEP 7/TIA Portal V14 erstellt sowie geladen. Das Projekt kann nicht mit der aktuellen Version STEP 7/TIA Portal V17 von der CPU auf das Programmiergerät geladen werden. Man muss also das Projekt mit STEP7/TIA Portal V14 von der Steuerung auf das Programmiergerät laden und kann es danach, falls gewünscht, mit der STEP 7/TIA Portal V17 hochrüsten. Ergänzend noch weitere FAQ´s aus dem SIOS Portal Allgemeines zum Laden in PG/PC Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.05.2022 09:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Liebe User, vielen Dank, Ihre Anregungen waren sehr hilfreich. Wir bitten um Verständnis, das wir mit unserem Beitrag nur einen Tipp geben, der entsprechend bei der Arbeitsweise in den aktuellen Versionen des TIA Portals helfen soll.
Antwort: Die Installation von mehreren TIA Versionen auf einem Rechner ist möglich. Hierzu steht ein Beitrag bezüglich der System Voraussetzungen im Siemens Industry Online Support zur Verfügung.
Antwort: Die Meinung unserer Kunden und der User im Technical Forum ist uns sehr wichtig. Mit all unseren erstellten Themen möchten wir Tipps & Tricks bereitstellen, die Kundenmeinungen erfragen und beantworten. Alle Anregungen, die bisher bei unseren Themen eingetroffen sind, haben wir gesammelt und versuchen diese in zukünftigen TIA Portal Versionen umzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen, |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 05/06/2022 09:42:07Formatierung geändert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf