07.07.2023 13:17 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 3242 Bewertung:
|
Hallo GeorgT, aus Scripting for WinCC and WinCC Professional:
Funktioniert da mit SmartTags eventuell nicht. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
11.07.2023 08:26 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 16436 Bewertung:
|
Hallo GeorgT WinCC Professional basiert auf WinCC V7/8 hat aber im TIA Portal einige Änderungen bei der Syntax. Generell geht der Variablenzugriff wie in winCC V7/8: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109815056/36120935051 (mit dieser Syntax hast du die meisten Freiheiten/Möglichkeiten) in TIA geht bei WinCC Professional jedoch auch SmartTags jedoch hat das SmartTags Objekt nur den Variablenwert. Wenn du also lesen willst dann: dim test test = SmartTags("Variablenname") Wenn du schreiben willst dann: SmartTags("variablenname") = 123 Hier wird das alles noch einmal gegenübergestellt: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109815056/109073119115 eigentlich steht alles sauber in der Hilfe (das Smarttags("...").Value kenne ich nicht) Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 07/11/2023 08:28:09If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf