14.07.2023 08:09 | |
Beigetreten: 05.06.2009 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, weiß jemand, ob man den SmartClient auch mit Parametern starten kann, so dass die Eingabe der IP-Adresse nicht mehr nötig ist. Hintergrund ist, dass ich über WinCC den Sm@rtClient starten möchte um auf zwei Panels zugreifen zu können. Der in WinCC integreirte WebBrowser funktioniert aufgrund des abgeschalteten Java nicht. Daher der versuch über den VNC Client. Un kennt jemand den WindowsClassHandleName des Sm@rtClient, so dass er nicht zweimal gestartet wird. Ich würde gerne das Beispiel aus Beitrag SIOS - Fenster eines anderen Programms in den Vordergrund holen anwenden. Gruß |
Folgen Sie uns auf