18.07.2023 12:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Die Komplexität und die Vielseitigkeit entsprechend der Anforderung sowie dem Anwendungsfall sind in der Regel sehr kundenspezifisch. Einen Einstieg in diese Thematik erhalten Sie über dieses Anwendungsbeispiel. Weitergehende Unterstützungen übersteigen den Rahmen der Fachberatung, da eine aufwändige Analyse und Projektierungsunterstützung notwendig sind. In so einem Fall steht Ihnen folgender Ansprechpartner zur Verfügung: WinCC Competence Center Mannheim Dynamostr. 4 68165 Mannheim +49 621 1723-1010 WinCCAddOn.automation@siemens.com Eine entsprechende Lösung kann auch über das Siemens APC beauftragt werden. Kontaktieren Sie dazu Ihren vertrieblichen Ansprechpartner. Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf