24.07.2023 11:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Hallo SIOS-Forum Community, In SIMIT können nicht nur schon vorhandene Komponenten zur Erstellung eines Verhaltensmodells genutzt werden. Es können auch Verhaltensbibliotheken heruntergeladen und dann in SIMIT eingebunden werden. Das Herunterladen der Komponenten erfolgt über das SiePortal (SIOS). Im diesem Link sind alle von Siemens zur Verfügung gestellten Verhaltensbibliotheken aufgeführt. Zusätzlich gibt es, unter diesem Link, die Möglichkeit, Komponenten von Fremdherstellern anzufragen. Das Vorgehen zum Einbinden einer solchen Verhaltensbibliothek wird in der folgenden Schrittanleitung zusammen mit einem Video näher erklärt: Download der Verhaltensbibliothek:
Einbinden der Verhaltensbibliothek:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Mit freundlichen Grüßen Eure Fachberatung Deutschland (AP, MS, AM) |
Folgen Sie uns auf