05.08.2023 02:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33387 Bewertung:
|
Deine LOGO! ist eine LOGO! 0BA8 der 1. Generation aus dem Jahr 2015. Über den Webserver steuern ja, selbst erstellte Webseiten nein. Deine LOGO! verfügt nur über den einfachen Webserver, nicht über den erweiterten Webserver. Mit dem einfachen Webserver wird dir im Browser ein virtuelles Display zur Verfügung gestellt, ebenso virtuelle Cursor-Tasten. Das Display kann dir selbst erstelle Meldetexte anzeigen. Ebenso wird dir ein virtuelles TDE zur Verfügung gestellt. Nein, du kannst die Firmware nicht updaten. Die LOGO! der 1. Generation ist nicht updatefähig. Das ist erst ab der 2. Generation möglich. Und Updaten ist nur inner halb der gleichen Generation möglich. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/05/2023 02:24:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf