07.08.2023 11:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
WinCC Unified erlaubt es automatisiert Berichte in .xlsx oder .pdf auszugeben. Grundsätzliche Informationen zur Vorgehensweise haben wir hier beschrieben: Zur Erstellung der Vorlagen muss Excel verwendet werden. In der Produktiven Anlage auf dem IPC ist es mitunter jedoch kostentechnisch nicht gewünscht, dass auch dort Excel installiert ist. Auf dem Unified Comfort Panel ist es sogar nicht möglich. Ein Erzeugen von .pdf Dateien ist jedoch nur möglich, wenn ein Programm auf dem Gerät installiert ist, welche die generierten .xlsx Dateien interpretieren und zu einem .pdf umwandeln kann. Hierfür kann die kostenfreie Software Libre Office eingesetzt werden. Dies ist bereits auf dem Unified Comfort Panel installiert. Dort sind demnach keine weiteren Punkte zu erledigen. Die PC Runtime wiederum benötigt die Kenntnis, wo dieses Programm auf dem PC abliegt. In der WinCC Unified Configuration Routine, welche beim Installieren automatisch durchlaufen wird, kann dies hinterlegt werden. Im Schritt Reporting wird das Programm gewählt, welches genutzt wird. Bei der Auswahl von Libre-Office ist es dann lediglich notwendig, im Installationspfad von Libre Office die soffice.exe Datei auszuwählen. Sofern dies erfolgreich durchlaufen wurde, ist es möglich, in WinCC Unified ohne installiertes Excel Berichte in .pdf zu generieren. Hierfür muss lediglich das Häckchen bei .pdf-Generierung angehakt werden. Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf