28.08.2020 14:47 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Ich habe hier ein Lastwechselprinzip das ich schon seit langem bei Pumpen und Kompressoren einsetze. Wenn beide Verdichter Aus sind wird der Lastwechsel unabhängig von den Betriebsstunden durgeführt. Mit diesem Prinzip erreiche ich über die Zeit gesehen einen fast vollständigen Ausgleich der Betriebszeiten. Außerdem wird durch die Einbeziehung des Motorschutzes (Störfaktoren) erreicht, dass bei Ausfall eines Antriebs die Laststufe 1 immer auf den noch funktionierenden Antrieb umgeleitet wird. Gruß Quirin DateianhangLastechsel.zip (156 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.08.2020 16:11 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hallo, ich habe den Eindruck das Wolfgang eher nach einer einfachen Lösung sucht. Der Knackpunkt ist hier wohl die Befürchtung dass die Anlage unterbrechungslos über einen längeren Zeitraum läuft, und somit kein Lastwechsel erfolgt. Abhilfe würde hier ein Zeitglied schaffen, das bei langer ununterbrochener Laufzeit ( in Beispiel 20s, natürlich änderbar! ) einen Lastwechsel auslöst.
DateianhangKomfort-Lastwechsel.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 08/08/2023 13:13:49 |
|
28.08.2020 21:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33387 Bewertung:
|
Und damit bin ich raus aus dem Rennen.... |
07.08.2023 12:20 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hall, Wolfgang P. Ja, ich habe gleich drei verschiedene Lösungen: (Im Anhang)
Diese Programme sind für Kompressoren geschrieben, Können jedoch ohne Abstriche eins zu eins für Pumpensteuerungen verwendet werden. Auch die Programme für 4 Kompressoren können ohne Weiteres für 3 Kompressoren/Pumpen verwendet werden! Man muss nur die Freigabe eines Kompressors/Pumpe sperren. dann wird die gesperrte Komponente einfach und sofort übersprungen.
Allen drei Varianten gemeinsam ist, dass bei erster Einschaltung sofort, bei folgenden Einschaltungen erst nach Zeitverzögerung eingeschaltet wird. Bei Ausschaltung kommt erst eine Zeitverzögerung, dann wird ausgeschaltet. (Das beruhigt den Schaltverlauf) Bei einer fehlenden Freigabe eine/s Kompressors/Pumpe, springt sofort der/die nächste ein (Beim Einschalten und auch beim Ausschalten.) Der Lastwechsel erfolgt rollierend. Das heisst, bei jeder EIN und jeder AUSSCHALTUNG. Dadurch ist eine sehr gleichmässige Auslastung der Antriebe gewährleistet. (Auch ohne die Betriebsstunden auszuwerten) Gruß, Quirin
DateianhangLastwechsel.zip (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 08/07/2023 15:14:21Text berichtigt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf