17.09.2023 18:22 | |
Beigetreten: 23.09.2017 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Community Kann mir vielleicht jemand mein Fehler entdecken? möchte gerne über Web Editor auf Wochenschaltuhr zugreifen. leider kann ich nur die "min" der Ausschaltzeit ändern? Auf die Felder der "Einschaltzeit Std & min" sowie "Ausschaltzeit Std " kann ich nicht zugreifen? Danke im voraus führ die Hilfe Alexander Geiger ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/18/2023 11:02:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.09.2023 12:28 | |
Beigetreten: 23.09.2017 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Danke für die schnelle Antwort anbei Zip Datei Lg. AlexG. DateianhangWochenschaltuhr.zip (98 Downloads) |
18.09.2023 15:49 | |
Beigetreten: 23.09.2017 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke vorab Lg. AlexG. |
18.09.2023 15:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33386 Bewertung:
|
Den Download-Link zur aktuellen V1.1.1 des LWE findest du hier. Die aktuelle Version ist Bestandteil des LSC-Upgrade auf V8.3.1 Download-Links für aktuelle LOGO! Software und FirmwareUnd wenn du das Update installiert hast, kannst du dir ja mal das angehängte Projekt anschauen. DateianhangWochenschaltuhr LWE V1_1_1.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09/18/2023 15:59:51 |
|
Folgen Sie uns auf