22.09.2023 13:22 | |
Beigetreten: 07.06.2023 Letzter Bes: 12.02.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Ich habe hier einen Autosen AS006 Flowsensor. Ausgabe sind: 4mA bei 0.9 L/Min 20mA bei 15 L/Min Siemens LOGO! 24V / 8.3 mit Transistor Ausgängen. 6ED1 052-1CC08-0BA1 Um den AI mit 0-10V zu nutzen habe ich mir nun einen Widerstand mit 500Ohm 0.1% aus zwei 1k SMD 0.1% parallel gelötet. Nun habe ich also: 2V bei 0.9 L/Min bis 10V bei 15 L/Min Ich habe mich an dem Beispiel von Siemens versucht mit der Waage: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/26671120 Für Gain nach Anleitung: (15 Liter - 0.9 Liter ) / (10 V - 2 V) = 1,7625 Liter / Volt (Was mir schon Probleme macht weils nur 2 Nachkommastellen gibt beim Gain, ich dachte evtl kann ichs um x100 verstärken und danach wieder :100 dividieren..) Nun ist aber bei mir eben Minimum nicht = 0 sondern 0.9 und jetzt steigt mein Hirn aktuell aus, wie ich das nun da reinbekomme und welcher Block dazu noch hinmuss.. Mit Gain und Offset bekomme ich entweder 15 Liter bei 10V hin oder 0.9 Liter bei 2V aber nicht beides Zeit für Wochenende vermutlich.. Danke für den Lattenzaun ins Gesicht für die bestimmt total einfache Lösung... Aktuell vermute ich was in Richtung AI1 => Analogverstärker für 2 - 10V Skalierung => Arithmetische Anweisung x100 und dann... aber ich stümper da nun schon ewig rum. :-( Danke fürs Lesen bis hier ! |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/25/2023 07:33:23Link optimiert. Skill Level: Zurückgekehrter Noob von vor 10 Jahren |
|
22.09.2023 14:30 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Hallo, JFr_*** Hier ist ein Beispielprogramm Gruß, Quirin Dateianhang09 bis 15 LITER.zip (95 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.09.2023 14:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 33858 Bewertung: (4210)
|
Schau dir dies mal an: So sieht es bei 10 V aus. Und so bei 2 V. Im Anhang die Datei. DateianhangDurchflussmessung_8.3.zip (106 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf