28.09.2023 14:52 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 2275 Bewertung: (99) |
Hallo U/-c91...... Der LWE ist ein sehr einfacher Webeditor für kleine Seiten auf der Logo. Er kann nicht das was seine "großen Brüder" liefern. Dafür liefert er den direkten Austausch zum Logoprogramm. Die Anwahl anderer Unterseiten über das Auswahlmenu ist fest vorgegeben. Wenn man davon Abweichen will muß man in die Trickkiste greifen. Siehe mal hier im Forum. Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Ella_68 |
29.09.2023 19:27 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 2275 Bewertung: (99) |
Hallo AutoGen_ 6325205, mir ist keine altanative Software bekannt um den Webserver auf der Logo zu programmieren. Für Handy & Co fällt mit HMI-Droid (Odrid HMI für Apple-Geräte) ein . Im Forum war das schon mal ein Thema und bei YT gibe es viele Videos dazu (Beispiel). Oder Du steuerst die Logo über Dein HA. wie z.B. NodeRed, FHEM oder andere Systeme Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/10/2023 11:31:00Video eingebettet. |
|
Folgen Sie uns auf