25.09.2023 16:03 | |
Beigetreten: 18.12.2006 Letzter Bes: 11.03.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo, wie kann man den Bauartnachweis in der Simaris Configuration automatisch erstellen? |
04.10.2023 14:14 | |
Beigetreten: 25.09.2012 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Hallo, ich vermute, dass Sie einen SR mit der Nummer "1-7152844051" dazu erstellt hatten. Falls nicht, finden Sie anbei die Antwort des Produktmanagements. Bitte bedenken Sie, dass dieses Forum nur sporadisch von Siemensianern durchgesehen wird. Es soll eher als Hilfe untereinander dienen, also Kunde zu Kunde. Viele Grüße DateianhangInfo vom PM.docx (103 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf