27.09.2023 11:59 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 3005 Bewertung:
|
Hallo niklas_98, Du meinst beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit USB startet das Panel nicht im Recovery Mode? Wenn ja, dann kann es an der Formatierung des USB-Sticks liegen. Aus Erfahrung an anderer Stelle weiß ich, dass die Größe der Zuordnungseinheiten nicht über 16k liegen sollte. Alternativ kann ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit ProSave versucht werden. Viele Grüße |
05.10.2023 13:20 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 13341 Bewertung:
|
Hallo wenn es ein BAsic Panel 2nd Generation ist geht ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen nicht mit Prosave! das geht dann nur mit dem USB Recovery. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744950 Check nochmal die Voraussetzungen für den USB Stick, ich habe hier auch mehrere die nicht gehen und einige die funktionieren (meist ältere mit weniger Speicher) Wenn alles nicht geht musst du es einschicken ans Retourencenter Viel Erfolg und viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf