26.09.2023 14:21 | |
Beigetreten: 23.11.2009 Letzter Bes: 18.08.2025 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo. Ich stehe auch gerade vor der gleichen Frage, möchte mich hier anhängen. Ich habe das FAQ gelesen und in Kapitel 4.2 wird die Funktion beschrieben. Testweise habe ich einen DB mit einem Integer-Wert angelegt und diesen dann mittels AS-Lesen nach WinCC importiert. Soweit so gut, Variable und deren Wert kann in Runtime angezeigt werden. Dann habe ich versuchsweise den Datentyp der Variablen auf SPS-Seite auf DINT geändert. SPS geladen und wieder mit WinCC ein AS-Lesen ausgeführt Die Variable wird wie erwartet rot markiert. Aber ich bekommen keinen Kontext-Menü-Eintrag "Aktualisieren", so wie im FAQ beschrieben. Bilder sagen mehr als Wort, Screenshot im Dateianhang. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/27/2023 07:47:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf