24.10.2023 18:42 | |
Beigetreten: 30.12.2010 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 64 Bewertung: (0) |
Hier die Lösung: Netzlaufwerk reparieren, das nicht im Datei-Explorer angezeigt wirdMicrosoft verwendet in seinen Betriebssystemen ab Windows Vista dieBenutzerkontensteuerung(UAC). Dieser Mechanismus kann dem Benutzer mitteilen, ob die Anwendung berechtigt ist, die Festplatte und Systemdateien zu verwenden, um zu verhindern, dass bösartige Programme das System beschädigen. Aufgrund der UAC kann eine Shell, die mit Standardbenutzerrechten ausgeführt wird, jedoch keine zugeordneten Laufwerke anzeigen, die von Anwendungen konfiguriert wurden, die mit Administratorrechten ausgeführt werden. Dies kann der Grund dafür sein, dass das gemappte Netzlaufwerk nicht angezeigt wird. In diesem Fall können Sie den folgenden Workaround verwenden: 1. Drücken Sie Windows + R, um das Dialogfeld Ausführen zu öffnen. Geben Sie Regedit ein und drücken Sie die Eingabetaste, um den Registrierungseditor zu öffnen. 2. Suchen Sie den Unterschlüssel der Registrierung und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um einen neuen DWORD-Wert zu erstellen: ▶ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 3. Benennen Sie den neuen Wert EnableLinkedConnections und ändern Sie mit einem Rechtsklick den Wert auf 1. Dadurch werden der Benutzertyp Administrator im Admin-Genehmigungsmodus und alle anderen Richtlinien der Benutzerkontensteuerung (UAC) aktiviert. 4. Klicken Sie aufOK, um den neuen Wert zu speichern, und beenden Sie den Registrierungseditor. Starten Sie dann den Computer neu. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf