03.11.2023 08:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Uns erreicht häufig die Frage, wie die Leistungsdaten einer CPU oder einem Interfacemodul der ET 200MP zu verstehen sind. Es gibt hier in den technischen Daten 2 Angaben:
Welche der beiden Angaben für die Berechnung der Leistungsbilanz maßgeblich ist, hängt davon ab, wie die CPU / IM mit Spannung versorgt wird.
Beispiel: Das ET 200MP Interfacemodul IM 155-5 PN HF (6ES7155-5AA00-0AC0) hat folgende Leistungsangaben:
Unter diesem Link finden Sie einen FAQ, wie die verschiedenen Arten der Stromversorgung projektiert werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf