11.06.2009 10:03 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Ring24h Ich arbeite mit dieser Variante, welche ich dankend aus obigen Beiträgen von "Sailor" entnommen und leicht angepasst habe. Mein Modul ist die 0BA6. Den Ausgang habe ich im Beispiel auf 0-1000 skalliert, was dann als 0-10V Ausgang zur Ansteuerung eines EC Motors mit Ventillator dient. Im Beispiel zeigt das Display sowohl den aktuellen Schritt (0-20) wie auch den Ausgangswert (0-1000) an. An einer einfachen Astro Uhr bin ich auch sehr interessiert, sie darf auch bis 20 Minuten vom wahren Sonnenauf/untergang abweichen. Ebenfalls interessiert mich, ob jemand gute Erfahrungen mit einem DCF77 Funkuhrmodul für die Logo! gemacht hat, damit man die Uhr nicht dauernd richten muss. Gruss Patrick73 DateianhangCursorDimmerAutoAufAb.zip (157 Downloads) |
Folgen Sie uns auf