28.12.2023 12:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Auf diese Variablen im VM-Speicher kann die eigene LOGO! und damit der eigene Webserver nicht vom User zugreifen zugegriffen werden. Für den User ist von Siemens nur der VM-Bereich VB0 bis VB850 freigegegeben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.12.2023 09:58 | |
Beigetreten: 16.12.2022 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke für die Antwort. Dann bleibt offensichtlich nur die Möglichkeit, vor dem Netzwerkausgang bzw. nach dem Netzwerkeingang jeweils einen Merker zwischenzuschalten und die Merker in die Web-Oberfläche einzubinden. |
29.12.2023 11:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Nein, du kannst doch jedem auch jedem NIx oder jedem NQx eine Adresse im lokalen VM-Speicher zuweisen. |
29.12.2023 20:37 | |
Beigetreten: 16.12.2022 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Sorry, dass ich widerspreche. Wenn der Ausgang NQx der einen Logo mit einem Eingang NIx einer anderen Logo im Netzwerk verknüpft ist, können keine VM-Adressen zugewiesen werden. Das was ich wollte, ist im Standard-Webserver bei den Variablen ja sehr wohl möglich. DateianhangNQx-NIx_Webserver.pdf (99 Downloads) |
30.12.2023 03:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Sorry, dass ich jetzt dir widerspreche. Du hast vorher keinerlei Angaben gemacht, auf welche Art du Daten austauschen willst. Ich tausche seit 2014 mit der LOGO! der 1. Generation (sie kam 09/2014 auf den Markt) Daten zwischen LOGO!s aus, aber nicht in der Art wie du. |
30.12.2023 03:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Hier mal die Gegenüberstellung der 2 Möglichkeiten, Daten zwischen zwei LOGO!s auszutauschen. 1.) Verbindung automatisch per Drag & Drop (Remote). 2.) Verbindung manuell (Lokaler VM). DateianhangVerbindungen.pdf (77 Downloads) |
30.12.2023 09:39 | |
Beigetreten: 16.12.2022 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke. Wieder etwas dazugelernt! |
Folgen Sie uns auf