03.10.2023 07:02 | |
Beigetreten: 03.10.2023 Letzter Bes: 07.11.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, bin gerade dabei meine Heizungssteuerung etwas zu optimieren und habe die Beiträge zum Eeprom/Ram mit interesse gelesen. Hier möchte ich mich mit einer Frage anhängen: wie sieht es mit dem Anwesenheitszustand aus, den es je Heizkreis gibt und der es erlaubt zwischen Komfort- und Reduziertmodus hin- und herzuschalten? Bei entsprechender Parametrierung würde dies quasi das Ein- und Ausschalten der Heizungsanlage ermöglichen. So könnte man die Betriebszeiten dahin optimieren, wann günstige Energie zur verfügung steht… Vielen Dank im Voraus und LG! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Seiermeier am: 10/03/2023 07:02:49Zuletzt bearbeitet von: Seiermeier am: 10/03/2023 07:03:53Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/13/2023 09:57:20Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Seiermeier am: 11/07/2023 16:53:13 |
|
Folgen Sie uns auf