27.03.2024 09:59 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 8154 Bewertung: (165) |
Hello GinoF, Please try to discuss your post in German language. This is the German part of the forum, and we try to focus on one language. Posting in German will help you to get more response to your question. This is the translation of your question:
Regards, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
12.04.2024 15:09 | |
Beigetreten: 22.04.2021 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, besteht die Möglichkeit, bei diesem Problem Unterstützung zu erhalten? |
15.04.2024 12:45 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 13104 Bewertung: (1664)
|
Hallo GinoF Vielleicht liegt es daran: (perhaps this is the reason:) https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109803668 (Check also Time and Date settings in PLC and HMI, they have to be up to date.) Evtl liegt es auch daran, dass Datum/Uhrzeit nicht stimmen auf Panel oder SPS und dann die Zertifikate für die Secure HMI Kommunikation nicht gültig sind Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf