16.04.2024 06:25 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 16353 Bewertung:
|
Hallo Sonne0815 Vermutlich hast du am Panel die Sommerzeit nicht aktiviert. Das muss man leider manuell machen oder den nachfolgenden Workaround nutzen, da Comfort Panels und Mobile Panels keine automatische Sommer/winterzeitUmstellung machen: (Die Synchronisierung hat ja nichts mit Lokalzeit zu tun) Wie realisieren Sie eine automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit mit SIMATIC HMI Comfort Panels undTIAPortal? Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.04.2024 07:35 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 295 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Hilfe. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Man lernt halt nie aus ;) |
Folgen Sie uns auf