06.05.2024 20:55 | |
Beigetreten: 05.11.2023 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
hallo etwas älter, aber immer noch aktuell. mittlerweile logo 8 lsc 8.4 in einer früheren version mit logo230 basis funktionierte es ganau so wie geplant und im einsatz.. jetzt auf logo12/24 mit 4 kanälen erweiterung relais, funktioniert die simu eigentlich genau wie die logo. nur, ein ausgang wird auch in der netzwerkliveverbindung richtig angezeigt, schaltet aber nicht aus. alle anderen programmteile/verbindungen zu dem ausgang funktionieren aber ganau so wie geplant. warum schaltet einer nicht aus obwohl er soll und netzwerkanzeige zeigt auch an ist aus ? beide anzeigen, xxx/logo_bm_01.html.und lsc. im anhang sind wesentliche teile übrig, der ganze rest der schaltung könnte evtl einfluss nehmen, verstehe ich dann aber nicht. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangSchaltplan1.zip (275 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/07/2024 07:49:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.05.2024 18:38 |
|
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
ihrmachtmichfertiglasstmichinruheNomen est Omen Damit ist alles klar |
Folgen Sie uns auf