27.05.2024 13:09 | |
Beigetreten: 01.05.2016 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, nachdem ich meine Logo 8.3 gegen eine Logo 8.4 ausgetauscht habe, meldet das CMR 2040 ständig Verbindungsabbrüche. Device Series LOGO!8 6ED1052-xxx08 0BA2 CMR2040 Das CMR verbindet sich am Anfang ganz normal mit der Logo. Immer nach ca. 1Std wird die Verbindung untzerbrochen und nach 3 Sekunden wiederaufgebaut. Wie gesagt, mit der Logo 8.3 hatte ich solche Probleme nicht (gleiches Programm, LOGO und CMR sind gleich eingestellt). Mit einem weiteren CMR2020 bestehen die gleichen Probleme. Was kann ich noch tun? Dank euch Dateianhangdiagbuf(1).txt (24 Downloads) |
Folgen Sie uns auf