21.06.2024 14:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
In manchen Fällen kann es nötig sein, die Parametersatz-Anzeige so zu vereinfachen, dass lediglich das Dropdown für den Parametersatz sichtbar ist. Bild 1: Zielsetzung => Reduzierte Darstellung der Parametersatzanzeige Um dies umzusetzen, sind an der Parametersatz-Anzeige folgende Eigenschafts-Einstellungen nötig:
Wie nachfolgend zu sehen, sind jetzt nur noch die beiden Dropdowns für die Auswahl des Parametersatztypen und des Parametersatzes zu sehen. Bild 2: Zwischenergebnis nach o.g. Einstellungsänderungen Soll nur das Dropdown für den Parametersatz sichtbar sein, muss ein fester Parametersatztyp festgelegt werden. Die geschieht unter den Eigenschaften „Allgemein“ => „Fester Parametersatztyp“. Die Darstellung ist abhängig vom verwendeten Stil. Bei Anwendung des erweiterten Stils ist das Parametersatztyp-Dropdown sichtbar, im hellen oder dunklen Stil nicht. Falls es nicht gewünscht ist, den Stil der gesamten Visualisierung umzustellen, ist es möglich über den Corporate Designer (ab TIA V19) eine eigene Stilvorlage für die Parametersatzanzeige zu hinterlegen. Hierzu ist im Corporate Designer ein neuer Stil basierend auf dem erweiterten Stil zu erstellen. Bild 3: Auszug Corporate Designer zur Erstellung eines neuen Stils Es ist eine Variante der Parametersatzanzeige anzulegen. Für diese Variante wird als Rendering-Template „style.flat.detailedparametercontrol.default“ ausgewählt. Bild 4: Anlegen der neuen Stilvariante der Parametersatzanzeige Bild 5: Zuordnung des Rendering Templates Der neue Stil kann entsprechend der Anleitung des Corporate Designers in das Projekt eingebunden werden. An der Parametersatzanzeige kann dann unter Gestaltung => Gestaltung – Stilelement die neu erstellte Stilvorlage ausgewählt werden. Die Darstellung ist dann wie im ersten Bild zu sehen. Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung des Corporate Designers ist unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109824234 zu finden. Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen kleinen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juni 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf