04.07.2024 11:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
In der Liesmich-Datei zum Update 2 von WinCC Unified V19, Kapitel 7.1.5 ist beschrieben, wie man einen OPC UA Methodenaufruf programmiert. Das Beispiel benutzt einen OPC UA Test-Server. Will man das Beispiel mit einer S7-1500 CPU als OPC UA Server umsetzen, sind einige Anpassungen des Codes bei der Zusammenstellung der Variablen „methodPath“ erforderlich. Wichtig ist dabei, den richtigen Namespace-String entsprechend des „NamespaceIndex“ auszuwählen. Der Code für die Zusammenstellung des „methodPath“ für das obige Beispiel lautet wie folgt: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangWinCC Unified OPCUA Methoden.docx (5 Downloads) |
Folgen Sie uns auf