09.07.2024 09:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
Gibt es OPC UA Safety Funktionalitäten auf den Siemens Steuerungen? Mit der aktuellen TIA Version V19 stehen diese nicht zur Verfügung, es ist aber in zukünftigen Versionen angedacht. Bitte beachten: Dies stellt nur einen Ausblick auf zukünftig geplante Funktionen dar – da sich diese noch in Entwicklung befinden, kann keine Zusage zum Veröffentlichungszeitpunkt oder konkretem Umfang gemacht werden. OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf