15.07.2024 12:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
Anbindung eines Unified Comfort Panel über Profibus an eine S7-300 1.Einführung1.1.ÜberblickHäufig wird bei dem Retrofit einer Linie oder Anlage nicht jede Komponente gleichzeitig auf den neusten Stand gebracht. Hier wird oft in einem ersten Schritt die Visualisierung aktualisiert, da das Risiko den Betrieb der Anlage für einen längeren Zeitraum zu stören gering ist. Es soll auch das Programm und die Hardwarekonfiguration der PLC nicht angefasst werden müssen. So kann es also vorkommen, dass eine PLC der 300er Baureihe, welche nur über eine PROFIBUS Schnittstelle verfügt. Nun könnte ein WinCC Comfort Panel eingesetzt werden. Soll aber die aktuelle Generation der Panels, also WinCC Unified Panels zum Einsatz kommen, dann muss einiges beachtet werden. Zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Beitrages verfügen diese noch nicht über einen PROFIBUS Treiber. Hier beschreiben wir, wie in diesem Szenario eine Übergangslösung mittels des CC716 geschaffen werden kann. Der CC716 ist hierbei als Gateway zwischen der S7-300 Steuerung und dem Unified Comfort Panel tätig und kann Daten in beide Richtungen übertragen. Sollte die Steuerung auch modernisiert werden, kann der CC716 für andere Aufgaben genutzt werden. 1.2.FunktionsweiseDer CC716 greift mittels einer S7-Verbindung über PROFIBUS auf eine S7-300er Steuerung zu. 1.3.Verwendete KomponentenDieses Beispiel wurde mit folgenden Komponenten getestet 2.Engineering2.1.Export der PLC-DatenWenn Zugriff auf das S7-Projekt besteht, dann kann der Interface Datenbaustein (DB) als Quelle exportiert werden. Alternativ kann natürlich in den späteren Schritten auch auf jede Variable einzeln zugegriffen werden. 2.2.Konfiguration des CC716Eine detaillierte Erklärung zum Engineering ist hier zu finden: 2.3.OPC UA Verbindung im TIA Portal hinzufügenIm TIA Portal kann nun unter Verbindungen dem WinCC Unified Panel eine neue OPC UA Verbindung hinzugefügt werden. Anschließend kann direkt der Server durchsucht werden Nun kann die Hardware geladen werden 2.4.ErgebnisDer CC716 zeigt in der Web-UI alle Verbindungen an und vom Panel können Variablen in der PLC geschrieben und gelesen werden. 3.Einschränkungen / Zusammenfassung3.1.Technische ProduktbeschränkungenDetails können in den Technischen Daten des CC716 nachgeschlagen werden: SIMATIC CloudConnect 7, CC716 hier aber ein Auszug wichtiger Eckpunkte: 3.2 ZusammenfassungAus den vorig genannten Produktbeschränkungen geht hervor, dass dieser Ansatz nur für kleinere Projekte durchführbar ist. Sollte die Visualisierung einen größeren Umfang besitzen, muss eine andere Lösung gefunden werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf