02.08.2024 02:04 | |
Beigetreten: 25.07.2024 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, - CPU 1214C AC/DC/Rly (6ES7 214-1BG40-0XB0) [+ET200 +KP700 Basic +...] Das TIAv17 war zunächst im Installationsstand der DVD, ohne Updates, ebenso die S7-1200 (FW: V4.2.0). Auf der S7-1200 lief bereits ein Projekt, dessen Laufzeitwerte ich über einen gewissen Messzeitraum aufzeichnen wollte (-> OPC-Server). Dazu lud ich die neueste Firmware herunter und installierte sie auf der S7-1200. Zuerst habe ich nur festgestellt, dass ich offline die Firmwareversion für die S7-1200 nicht so einstellen konnte, wie ich sie installiert hatte. Offline Firmware: V4.5 (max.) Zunächst hatte ich versucht HSP (72341852) nach zu istallieren, anschließend hatte ich das TIA Portal V17 Update7 (109784441) heruntergeladen und installiert. Damit konnte auch der TIA Administrator (mehr oder weniger) problemlos weitere Updates installieren und nun ist das Dia wohl auf dem neuesten Stand - aber immer noch V17. Die Offline FW kann ich immer noch nicht höher als V4.5 einstellen. Das Zielgerät (also die S7-1200) wird zwar vom ProjektPC gefunden, aber es kann keine Verbindung zur S7-1200 aufgebaut werden. Die Verbindung wird als „nicht kompatibel“ angezeigt: "Die projektierte CPU und die tatsächlich vorhandene CPU sind vom Typ her inkompatibel." [Hilfe-Datei] Auf der Suche nach einer Lösung habe ich festgestellt, dass die TIAv17 nur bis Firmware 4.5.x unterstützt wird und ich (vermutlich) die „falsche“ Firmware geupdated habe. Um diesen Fehler nun zu beheben, müsste ich auf eine SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MByte (6ES7954-8LF03-0AA0 bzw. 6ES7954-8LF04-0AA0) die entsprechende ältere FW V4.5.2 aufspielen und damit die S7-1200 „flashen“? (87133851) Ist meine „Analyse“ und Lösung so richtig? Oder ist das Downgraden der Firmware bei der S7-1200 gar nicht möglich? gibt es dann noch andere Möglichkeiten (wobei ein TIA-Upgrade auf v18 oder v19 zunächst ausscheidet)? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.08.2024 06:02 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 3949 Bewertung: (587)
|
Hi, also einen Firmware-Dowgrade würde ich nur im äußersten Notfall in Betracht ziehen bei bestimmten Gründen... Ich hätte die CPU mal mit einer leeren MC auf Wekseinstellungen zurückgesetzt und dann nochmal versucht das Projekt zu laden. Die höheren FW-Stände sind ersatzteilkompatibel zu den alten. D.h. mit TIA V17 hättest Du offline die FW 4.5 projektieren können auch wenn schon Online eine höhere FW installiert ist. Schau mal das hier an: Wie können Sie ein Projekt in eine S7-1200 CPU laden, wenn dessen Firmwareversion nicht im Hardwarekatalog von STEP 7 (TIA Portal) auswählbar ist?Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf