26.08.2024 12:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Was ist der SIMATIC Motion Interpreter? Der SIMATIC Motion Interpreter ist eine mit Step7 V19 eingeführte sequenzielle Ablaufsteuerung für Bewegungsaufgaben von Achsen. Er kann auf einzelne Achsen und Kinematiken mit bis zu 6 interpolierenden Achsen angewendet werden. Auf den SIMATIC S7-1500T CPUs ist die Erstellung dieser Ablaufsteuerung mit der Programmiersprache Motion Control Language (MCL) möglich. MCL unterstützt viele auf SCL basierende Programm-Konstrukte wie z.B. IF… Abfragen. Über graphische unterstütze Schnelloperationen können Bewegungsabläufe konfiguriert werden. Der SIMATIC Motion Interpreter ist mit Motion Control V8.0 verfügbar. Hierfür wurden drei neue Technologieobjekte ergänzt
Folgende Abbildung zeigt den strukturellen Ablauf Menge an Ressourcen Das TO_Interpreter benötigt zusätzlich 60 Extended Motion Control Ressourcen Voraussetzungen
SIMATIC Motion Interpreter Getting Started - ID: 109826233 - Industry Support Siemens Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2024). |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf