22.10.2024 07:41 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 304 Bewertung: (57)
|
Hallo Ehm Es, für die hier
genannte Applikation zum remanenten Speichern von sicherheitsgerichteten Werten
gibt es ein Anwendungsbeispiel unter folgendem Link: Mit dem dort angewendeten Codierungsverfahren in einer SIMATIC F-CPU können die Anforderungen nach SIL 3 nach IEC 62061 bzw. PL e nach EN ISO 13849-1 erfüllt werden. Viele Grüße, Das SET Team |
SE Support |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.10.2024 09:21 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 24.10.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, dass ist ja noch besser! |
Folgen Sie uns auf