23.09.2024 11:24 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 160 Bewertung: (3) |
Wie kommst du auf das Update3, auf der Page steht aktuell Oktober? |
23.09.2024 12:41 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (10) |
Update 3 für TIA ES V19, PC RT und Panel Image gibt es noch nicht... |
24.09.2024 07:17 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 14079 Bewertung: (1765)
|
Hallo doch Upd3 gibt es schon, dafür wurde das Upd2 entfernt... https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109925643 (zumindest für TIA) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
24.09.2024 07:48 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 3231 Bewertung: (501)
|
Hallo, aktuell ist bereits das Update 3 für das Engineering (d.h. das TIA Portal) verfügbar. Auf der Downloadseite der Updates für die WinCC Unified PC Runtime ist derzeit ein Hinweis zu finden, dass das Update im Oktober kommen wird. Für das Unified Comfort Panel wird es ebenfalls ein Update 3 geben, ein offizieller Termin steht aber noch nicht fest. Nach meinem letzten Informationsstand war der kommende Freitag geplant, aber dieser Termin wird wohl nicht zu halten sein. Es ist jedoch geplant, die Updates für PC Runtime und Panel gleichzeitig zu veröffentlichen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf