08.10.2024 09:15 | |
Beigetreten: 02.06.2015 Letzter Bes: 06.08.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallihallo, ich benutze im WinCC mit drei eingerichteten Monitoren beim Mausklick auf einen Button die Messagebox-Funktion. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich beeiflussen kann, auf welchem Monitor (Display-Nummer) die Dialogbox geöffnet wird und wie ich ggf. die Position der Box auf dem Bildschirm deren Anzeigekoordinaten einstellen kann. Ich habe mir bisher ohne Erfolg die Finger blutig gesucht. Vielleicht kann mir ja jemand mit einem Tipp zur Seite stehen.? DateianhangMessagebox.pdf (117 Downloads) |
Folgen Sie uns auf