Industry Online Support
Technical Forum
22.06.2006 16:20 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo Thomas, zum Erklären war mir das zu komplex. Deshalb habe ich schnell ein Programm angehängt. Ich habe eben zwei Jahresuhren genommen, die jeweils für ein halbes Jahr aktiv sind und somit Leuchtband 1 und LB2 abwechselnd ansteuern. Bitte als Beispiel unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung bzw. Haftung ansehen. Zum Testenmit der Simulation einfach mal die Zeiten entsprechend verstellen (auf die Uhr über dem Infofenster klicken). Falls eine LOGO! mit Display verwendet wird, habe ich zur Kontrolle pro Leuchtband einen Betriebsstundenzähler eingebaut. Gruß Jochen DateianhangAuslastung.zip (328 Downloads) |
23.06.2006 23:09 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Danke Jochen, war genau das was ich gebraucht habe. Funktioniert super. War sehr Hilfreich. mfg Thomas |
Folgen Sie uns auf