(2)| 26.07.2024 16:18 | |
|
Beigetreten: 25.07.2024 Letzter Bes: 13.04.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Herzlichen Dank das du eine Anfänger diese Hilfe leistest. Mein Wunsch-Sensor wäre. Laser-Distanzsensor 0,2...10m programmierbar - AL001 (autosen.com) Der AL001. Ich hoffe du kanst den Link öffnen. Gruss Polytrac |
| 25.02.2025 14:09 | |
|
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 498 Bewertung:
|
Vorstellung einer Fermenter-Beschickungsanlage Die Anlage wurde im Oktober 2024 in der Schweiz von einem Landmaschinen-Mechaniker-Betrieb und einer dortigen Elektrofirma erfolgreich in Betrieb genommen. Es handelt sich um eine Beschickung eine Fermenters einer Biogasanlage. Dem Fermenter soll in regelmäßigen Abständen die gleiche Menge Gülle zugeführt werden. Es hat sich gezeigt, dass eine Entnahme von 0,8m aus einem Vorlagebehälter dieser Menge entspricht. Das Problem war immer genau diese Menge (0,8m) zu entnehmen, egal wie hoch der Güllestand im Vorlagebehälter ist. kIn diesem Beitrag wollen wir, Polytrac und Quirin, zeigen wie diese Aufgabe gelöst wurde. Die Kombination LOGO! und Laser-Entfernungssensor arbeitet sehr genau. So kann das LOGO-Forum Lösungen liefern ohne dass sich die Projektpartner jemals kennengelernt haben. Es grüßen gemeinsam Polytrac und Quirin, DateianhangFermentereinspeisung.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf