(0)| 29.06.2025 13:10 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.01.2026 Beiträge: 36482 Bewertung:
|
Ich habe in diesem Thema Willkürliche Aktivierung von Netzwerkeingängen - 332933 - Industry Support Siemens einen Antwortbeitrag erstellt. Dazu habe ich einen Link zu einem Thema in der Siemens Wissensbasis eingefügt. Dann wollte ich den eingefügten Link bearbeiten. Das Bearbeitungsfenster öffnete sich, aber wurde wohl noch nicht voll aufgerufen. Die rotierende "Sanduhr" rotierte weiter, aber die Bearbeitung war nicht möglich. Darauf habe ich das Fenster geschlossen. Sofort danach öffnete sich ein Fenster mit einem Script, in dem stand, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Vorgang zu einem "Time out" geführt hatte. Dieses Verhalten ist schon mehrfach aufgetreten. |
Folgen Sie uns auf