07.07.2025 07:48 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 3238 Bewertung:
|
Hallo Seekrabbe, ich denke, du findest die gesuchte Info in folgendem FAQ: Wie speichern Sie mit der WinCC (TIA Portal) PC Runtime Informationen mit einem Skript in eine Datei? Für den Dateinamen die Endung csv verwenden. In Zeile 36 des Skripts Write_data_to_file werden die Spalten mit ";" getrennt. Wichtig wäre hier, den Aktualisierungsmodus der HMI-Variablen auf "zyklisch fortlaufend" zu setzen. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
07.07.2025 11:10 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 16328 Bewertung:
|
Hallo seekrabbe ja ich würde auch wenn es geht auf eine textbsierte Datei gehen wie CSV aber es gibt auch die Möglichkeit Excel -Daten zu erzeugen mit der MS Automation Schnittstelle. In WinCC V8 Handbuch ist ein kleines Beispiel (Excel 32 Bit muss auf dem PC installiert sein). Natürlich muss man nochmal über die Syntax drüberschauen da WinCC V8 anderst auf Objekte zugreift als WinCC RT Advanced aber es geht, habe ich schon mal versucht. Evtl hilft es ja jemandem Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 07/07/2025 11:11:01If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.07.2025 09:46 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 16328 Bewertung:
|
Hallo seekrabbe du solltest immer wenn du auf einen Variablenwert zugreifst im Script mit SmartTags arbeiten: z.B: ts.WriteLine( SmartTags("DB1 Rührwerke_Laufzeit h FE1 RW1") & ";"..... Hier nochmal aus der Hilfe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109813306/109377913227 (Der alternative Zugriff im Beispiel klappt glaube ich nur wenn du keine leerzeichen oder bestimmte Sonderzeichen im Varaiblennamen hast. Mit SmartTags klappt es gesichert immer) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf