16.07.2025 08:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Nein im TIA Portal wird PROFINET over APL nicht unterstützt. Es gelten folgende Einschränkungen: - GSD Dateien mit PA profile 4.0.2 können nicht importiert werden - Es können keine APL Feld Switche konfiguriert werden Da APL im Umfeld der Prozessautomatisierung zu finden ist, wird es dort unterstützt. Weiterer Informationen finden Sie hier: PROFINET over APL in SIMATIC PCS7 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf