07.04.2009 14:49 | |
Beigetreten: 29.03.2006 Letzter Bes: 29.05.2017 Beiträge: 151 Bewertung: (8) |
Es gibt einen FAQ zur Anbindung eines Masterdrives VC(CUVC) mit PPO-Typ 3. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20386822 Prinzipiell gilt für einen Masterdrives VC(CU2) das Gleiche. Wichtig ist die Auswahl der richtigen Profibus-Karte im Step7-Standard-Hardware-Katalog - CB1, war in alten CU2-Geräten - CBPx, aktuell Die Verschaltung der Empfangs- / Sendedaten geschieht nur über Parametrierung im Antrieb. Wichtige Informationen enthält das Kompendium Masterdrives VC(CUVC), Kap. 8.2 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13472409 |
Folgen Sie uns auf