18.08.2009 09:06 | |
Beigetreten: 02.06.2009 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Die Vermutung ist korrekt, dass entgegen der Lieferfreigabe von Step 7 Basic V10.5 diese Software nicht mit WinCC flexible 2007 kompatibel ist...Siemens hat auf meine Anfragen noch einmal getestet und sind nun zu dem Schluß gekommen, sie haben im Vorfeld nicht richtig getestet... Der Aktuell http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36523529 wurde geändert. Der Betrieb STEP 7 Basic V10.5 zusammen mit WinCC flexible (ab 2007) ist nicht möglich. ***** Kompatibilität zu anderen SIMATIC-Produkten Side-by-side-Installation mit allen SIMATIC-Produkten STEP 7 Basic V10.5 (incl. WinCC Basic V10.5) kann auf einem Rechner parallel zu anderen Versionen von STEP 7, STEP 7 Micro/WIN, WinCC flexible (ab 2008) und WinCC (ab V6.0 SP2) installiert werden . ***** |
Folgen Sie uns auf