(0)| 26.11.2009 09:02 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hi, super die erste Antwort binnen wenigen Minuten! |
| 26.11.2009 09:06 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
aso, ansonsten steht auch ein Netzwerkanschluss zur verfügung? Dafür gibts doch auch Adapter? |
| 26.11.2009 10:14 | |
|
Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hallo, also mit dem USB Adapter hab ich selber noch keine Erfahrungen gemacht. Die MLFB lautet 6ES7972-0CB20-0XA0 und evtl. kannst du hier auch noch ein paar Informationen dazu sammeln! https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=6ES79720CB200XA0&caller=view insbesondere hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16983464 Wäre nett, wenn du dann auch noch ein paar Praxisinfos schickst, falls du dir diesen dann wirklich kaufst! |
| 03.12.2009 10:55 | |
|
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, benutzen den Simatic S7 PC Adapter USB (6ES7 972-0CB20-0XA0). Läuft ohne Probleme. Eingesetzte HW: CPU315 2DP, CPU314C 2DP mit HP Notebook 8730w. LG |
| 03.12.2009 14:21 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Super danke für Eure Info´s und Erfahrungen!!! werde mir den USB Mpi Adapter bestellen! |
Folgen Sie uns auf