17.11.2010 11:52 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo SINAMICS-Spezialisten!Habe zum ersten Mal mit SINAMICS zu tun. Inbetriebnahme hat soweit ganz gut geklappt.Jetzt möchte ich die Verfahrsätze der Vorgängermaschine in die neue übernehmen. Leider habe ich bisher keine Ex-/Importfunktion gefunden wie bei der 611U.Muss ich die jetzt Zeile für Zeile abschreiben?Grüße aus dem Schwarzwald |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
24.01.2011 15:49 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo SINAMICS-Anwender, wir haben dieses Problem jetzt anders gelöst: NachNeustart und Profibus ok schreiben wir die Verfahrsätze jetzt komplett aus der S7 in die Antriebe. Dadurch haben wir jetzt alle Verfahrsätze im Programm fest hinterlegt und können sie so auch relativ einfach ändern. Die nächste Stufe ist, dass wir komplett auf MDI-Betrieb umstellen und dann noch flexibler unsere Achsen steuern können. Grüße billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.01.2011 07:46 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 09:58:42~(‾▿‾)~ |
|
25.01.2011 09:27 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Servicetechniker, leider steck ich noch nicht so tief in der Materie mit Scripting und sonstigen Möglichkeiten drin, habe mich aber schon mal für den SINAMICS-Kurs angemeldet. Also bis in einigen Wochen bin ich schlauer. Vielleicht habe ich dann auch einen Tipp, wie's am einfachsten ist die Verfahrsätze zu handeln. Gruß Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf