Industry Online Support
Technical Forum
07.02.2011 09:59 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, ein TP177 lässt sich nur mit WinCC flexible projektieren. Es geht deshalb nicht das Du mit ProTool den Gerätetyp zu einem TP177 wechseln kannst. Du musst in diesem Fall das ProTool Projekt des TP170B zuerst nach WinCC flexible migrieren. Dabei kannst Du dann auch den Gerätewechsel durchführen. Zur Migration gibt es ein gesondertes Handbuch in dem alle Schritte beschrieben sind: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18796902 MfG |
07.02.2011 10:25 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Kann es nach dem umsetzen zu Problemen kommen? |
Folgen Sie uns auf