Industry Online Support
Technical Forum
31.03.2011 15:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Keine Antwort basierend auf Erfahrungen.... aber ich denke mal das es nicht gehen wird. Weil, wie soll dem TD200 gesagt werden, was es anzeigen soll? Es gibt da keine Möglichkeit in der Logo-Soft da etwas einzustellen. Da ist eine Verbindung zwischen einem PC und dem TD200 eher möglich. Superbrudi hatte das Protokoll vom Logo TD entschlüsselt, so kann man die Logo über die TD-Schnittstelle mit einem PC verbinden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf