01.07.2011 09:04 | |
Beigetreten: 07.12.2009 Letzter Bes: 16.05.2025 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ist das eine pneumatische Achse die du positionieren möchtest ? Gruß Stefan |
01.07.2011 10:05 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo ! Nein keine Pneumatik. Die Achse soll mit Hydraulik Servo-Regel Ventil gefahren werden. Gruss |
04.07.2011 14:55 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Die eigentliche Funktion ist hier recht gut beschrieben: Gesteuertes Positionieren mit S7-1200 über Puls-/Richtungsschnittstelle (CE-X7) Theoretisch könntest du ein PWM Signal generieren und damit was zurecht basteln. Da das Signal aber ein Rechtecksignal ist, müsstest du das noch entsprechend glätten. (RC-Schaltung o.ä.) Dann nimm lieber gleich ein AO-Modul. |
Folgen Sie uns auf